This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:Linux 内核6.6中出现错误

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452626/bq25611d-error-in-linux-kernel-6-6

器件型号:BQ25611D

工具与软件:

嗨、团队:

客户将 Linux 代码插入 Linux 内核6.6并看到错误。

请帮助检查驱动程序中是否存在任何问题。

bq256xx_charger.c«电源«电源«驱动程序- kernel/git/Torvalds/linux.git - Linux 内核源树

# modprobe bq256xx_charger
bq256xx-charger 0-006b:电源寄存器充电器发生故障
bq256xx-charger 0-006b:无法注册电源
bq256xx-charger:0-006b 的探测失败、出现错误-22


+                                   CHARGER_bq256xx:CHARGER_bq256xx@6B{
+                                             pinctrl-0 =<&pinctrl_charger_int_default>;
+                                             兼容="ti、bq25611d";
+                                             chargerInt-GPIO =<&pioA PIN_PD11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
+                                             ti、输入电流限制=<1500000>;//15000ma
+                                             ti、充电电流=<512000>;// 512mA
+                                             ti、电池稳压电压=<4208000>;//充电电压限制
+                                             ti、terminal-current =<64000>;// Termination current limit
+                                             ti、预充电电流=<128000>;//预充电电流限制
+                                             ti、minimal-sys-voltage =<3600000>;//最小系统电压限制
+                                             ti、boost-voltage =<5126000>;//升压模式电压调节
+                                             reg =<0x6b>;
+                                   };


谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我们可以帮助一般调试 I2C 寄存器、但不调试 Linux 内核。

    此致、

    Mike Emanuel