This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D1EVM:输出电流较低。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200D1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451702/tps92200d1evm-output-current-is-low

器件型号:TPS92200D1EVM

工具与软件:

大家好!

当我使用 TPS92200D1EVM 驱动 LED 时、输出电流低于预期。 这是否正常?

测得的输出电流为482.9 mA、电阻器(VFB)上的电压为99.32mV。

我认为482.9 mA 的测量电流值相比500 mA 的设定值较低。

根据这些值计算出的检测电阻值​​为205.67 mΩ。

电阻器为200 mΩ、精度为1%、因此我认为电阻器可能有问题。

此致、

Taichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taichi:  

    感谢您联系我们!  

    您能帮助分享您的终端设备应用吗?  

    在本例中、TPS92200D1会将 FB 电压调节至某个值、即99.32mV。 输出电流由 VFB/RSENSE 决定。 因此、我认为输出电流的偏差是电阻值引起的。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的确认。

    它用于驱动光源进行测量。

    安装在电路板上的电阻是精度为1%的200 mΩ、所以我认为最大值是202 mΩ、但根据输出电流值计算出的值是205.67 mΩ。

    您认为这种差异的原因是什么?

    这种差异是否可能是由于电路板的接线电阻等造成的?

    此致、

    Taichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taichi:  

    建议注意 FB 的检测点。 在从 LED 到检测电阻到 GND 的输出电流路径上、需要选择一个检测点来连接到 FB 引脚。 请选择非常靠近检测电阻正端的检测点。  

    另一个方法是使芯片的 GND 连接更好地降低寄生电阻。  

    上述两项将影响最终电流。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。