This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14341-Q1:UVLO 行为

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14341-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452729/ucc14341-q1-uvlo-behavior

器件型号:UCC14341-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

在以下情况中、您能说明一下 UVLO 误差的行为吗?

当 UCC14341-Q1发生什么情况: VIN 降至低于 VIN_UVLOP_FALL_341、但 在触发复位的情况下不会降至 VIN_UVLOP_FALL_341B、但 Vin 会再次上升至高于 VIN_UVLOP_RISE_341。  

器件是否会再次开始运行或 UVLO 错误是否会保持锁存?  

Br Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    当 UCC14341-Q1发生什么情况: VIN 降至低于 VIN_UVLOP_FALL_341、但 在触发复位的情况下不会降至 VIN_UVLOP_FALL_341B、但 Vin 会再次上升至高于 VIN_UVLOP_RISE_341。  

    • "B"与非 B"是两种具有不同 UVLO 选项的不同 IC、但这两个版本的 VIN 复位阈值是相同的。 假设 EN 保持高电平、当 UCC14341的 VVIN 降至12.6V 以下或 UCC14341B 的 VVIN 降至8.5V 时、开关将停止、然后在 VIN 返回高于 VIN_UVLOP_RISE_341时恢复。 由于 VIN 低于 UVLO 是非锁存故障、并且会自动恢复、因此这类故障的复位阈值没有相关性、无论 VIN 低于 UVLO 的程度如何。 相反、锁存故障必须通过 EN 切换或 VIN 切换复位、其中 VIN 必须超过下面以红色圈出的复位阈值、然后开关才能恢复。

     Steve