This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:我是否需要外部闪存?

Guru**** 2609585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS65987D, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451912/tps65987d-do-i-need-external-flash-memory

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS25751、、

工具与软件:

大家好!

使用此器件时是否需要外部闪存?

如果没有、我可以按照下面应用手册中描述的引导流程在没有外部闪存的情况下运行它吗?

通过 I2C 进行 TPS65987和 TPS65988 SPI 闪存固件更新(修订版 A)

我在相关主题中找到了上述应用手册。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    您正在讨论流程的哪个特定部分? 您能强调一下您在想什么吗?

    要使用 TPS65987 PD 控制器、需要从 SPI 闪存或 I2C 主机加载外部固件映像。

    如果您使用的是纯电源应用、我们强烈建议使用 TPS25751、而不是 TPS65987。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉混淆。

    我的客户正在考虑使用该器件。 但我不确定器件是否需要外部闪存、所以我提出了这个问题。

    使用 TPS65987D 时、必须事先写入启动所需的程序。

    我认为有必要将程序信息放在外部闪存中、并将其与外部闪存一起使用。

    但是、我在 E2E 中找到了以下应用手册。

    通过 I2C 进行 TPS65987和 TPS65988 SPI 闪存固件更新(修订版 A)

    此处描述了启动所需的流程、因此我认为它可以直接使用、而无需写入外部闪存。

    这次不清楚如何使用、因此我将与客户核实。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    感谢您提供的信息。

    目前、我们的所有 PD 控制器都需要一个存储配置和补丁固件映像的外部位置。

    对于 TPS65987和 TPS25751、有两个选项:(1)具有外部闪存、适用于 TPS65987的 SPI 闪存或适用于 TPS25751的 I2C EEPROM、(2)使用 MCU/EC 通过 I2C 对映像进行编程。

    选项1往往是首选方法、因为如果连接正确、PD 控制器可以自动从外部闪存加载映像。 选项2需要 MCU/EC 开发。

    您找到的应用手册用于在需要更新时更新 SPI 闪存固件。 假设之前已加载的 SPI 闪存中已经有良好的图像。

    TPS25751适用于大多数100W 或更低 DRP 功率 USB-C PD 解决方案。 仅当使用 DP 交替模式时、才建议使用 TPS65987DDK。

    如果您有任何其他问题或有任何疑问、请告诉我。

    谢谢。此致、

    Chris