This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:应用问题。

Guru**** 2503045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446604/ucc28750-application-issues

器件型号:UCC28750

工具与软件:

大家好、团队成员:

供电。

请帮助查看 SCH 文件。  120W。  

不必担心 QR 检测。

谢谢。

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_UCC28750_5F00_2024_2D00_12_2D00_02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    请具体说明您的问题、以便我们更好地提供帮助。 同时、请与我们分享应用类型和业务背景。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    请检查原理图参数是否合理。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    我没有发现任何明显的错误。 在没有任何业务背景的情况下浏览所有详细信息是不合理的。 您将需要使用我们的在线计算器检查所有组件值。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    这是最终的原理图、
    同步整流 MOS 的 DS 波形图和 GS 栅极波形图
    但是输出24V/3A 时的 MOS 温度很高、不符合我们的预期。
    原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    我建议您在同一图像中叠加 Vgs 和 Vds。  SR 波形对我来说似乎可以。

    温度过高是什么意思? 您是否使用热像仪测量了温度? 您的预期温度是多少?

    为什么在100kHz 时使用-06型号而不是在65kHz 时使用01-04?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!  

    波形和原理图未显示任何可导致75%负载时温度过高的问题。
    高温还可能由于散热不良而造成。  

    请提供 Ning 提出的问题的答案、并检查 SR MOSFET 到其散热器的安装情况。
    散热器的尺寸是否符合预期的最大功率损耗和最高环境温度?  
    如果安装不正确、或散热器太小、则 MOSFET 无法产生热量。   

    您能否介绍一下 SR MOSFET 最大功率损耗的计算?

    此致、
    Ulrich