This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177和 MOSFET 选择

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452586/lm5177-lm5177-and-mosfet-selection

器件型号:LM5177

工具与软件:

您好!

我对使用 LM5177选择 MOSFET 有疑问。

我尝试了多个可通过逻辑电平输出驱动的 MOSFET (如数据表中所述)。 在这些 MOSFET 的数据表中、栅极电荷低于42nC @ V_GS = 5V。  

但我注意到、使用某些 MOSFET 时稳压器 LM5177运行良好、但使用某些 MOSFET 时、Vcc 电压会降至1V 或2V。  

MOSFET 的其他参数是否也会影响 LM5177的栅极驱动器?

此致、

Mohsin Ejaz Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsin:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    当您将栅极电压降至1V - 2V 时、这是否会造成永久性损坏? 这是由于设计问题所致、SWx 上的下冲产生至高启动电压、可能损坏 VCC LDO。

    否则、如果正确选择 VCC 和 BOOT 电容器、VCC 就无法保持 VCC 上的电压。

    此致、

     Stefan