This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:600W 放大器的 PSU

Guru**** 2504945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446253/ucc256404-psu-for-600w-amplifier

器件型号:UCC256404

工具与软件:

我正在尝试为600W 放大器设计一个交流/直流转换器、其输入电压为230VAC、其输出电压为+-80V。 开关频率为100kHz。 我需要知道我是否以正确的方式填充了 Excel 计算文件、以及我应该如何创建自定义 transformer.e2e.ti.com/.../8267.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martina:

    我假设每个80V 输出都使用一个次级绕组。 非采用分离电容器的单个输出。

    如果是这样、请在 IOUT1+IOUT2的情况下使用80V 输出作为输出电流。 这会相应地改变匝数比。

    但是、您可以调节两个输出(串联)、将电压调节至160V、并将两个输出的平均值保持为80V。 各个输出电压可能有所不同。

    如果您计划使用分相电容器创建具有平衡负载的+/-80V、则可以使用所填充的文件。 则需要调节的输出为160V。  根据负载的不同、各个输出电压可能会偏离80V。 请验证。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martina:

    结束该主题、因为我看到两周内没有回复(假设问题已得到解答)。


    此致
    Hemanth