This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:480W 原理图检查请求

Guru**** 2567435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452349/lm5122-480w-schematic-check-request

器件型号:LM5122

工具与软件:

您好、先生、

请问 LM5122可以支持以下规格吗? 如果可以使用、  

可以帮助检查该原理图是否正确吗? 或需要修改哪些内容? 感谢您的支持和向您学习。

当 VIN=24V 时、VOUT:54V@240W (最大值)

当 VIN=48V 时、VOUT:54V@480W (最大值)

当 VIN 高于54V 时:旁路操作

e2e.ti.com/.../3716.LM5122.pdf