This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:负输出电压?

Guru**** 2538770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452084/lm5171-negative-output-voltage

器件型号:LM5171

工具与软件:

团队成员、您好!

是否 可以将 LM5171配置为负电压输出?
例如、VIN +24V 至 VOUT -15V?

此外、它是否仍能保持双向电流能力?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    这是可能的。 请参阅下图。 此外、它还能够双向 操作。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    谢谢,这是我想看到的!

    此致、
    Kei Kuwahara