This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS71401DRVEVM-426:适用于 USB PD 的降压转换器、5V -20V 输入到5V 1A 输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451580/tps71401drvevm-426-buck-converter-for-usb-pd-5v--20v-in-to-5v-1a-out

器件型号:TPS71401DRVEVM-426
主题中讨论的其他器件:TPS54202

工具与软件:

您好!

我正在寻找一种具有100%占空比的降压转换器、它可以从 USB-C PD 3.0获取4.75V 至21V 的输入电压范围(包括容差)、并将其转换为5V 或稍低的电压、具体取决于输入电压。

输出电流最大应为1A、通常用于250mA。

关键的限制条件是紧凑的尺寸和低功耗。

我很难找到合适的选项、因为许多解决方案要求启动电压高于5V、这对于我的应用来说似乎是个问题。

您是否有满足这些要求的产品?

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne

    推荐 TPS62932 3.8V-30V 2A 降压转换器、可编程 Fsw。  

    TPS54202、4.5V 至28V 输入、2A 降压转换器、固定500kHz fsw。  

    您能否分享 USB-C PD 3.0中使用的降压转换器是什么? 您是否有简单的方框图要分享?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    TPS54202似乎非常完美。

    它用于具有 USB-C 充电器直通经过的 USB 集线器。

    方框图如有、欢迎您提出任何想法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne

    谢谢! TPS54202应该可以在此处工作。

    此致。