This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148产生噪声

Guru**** 2536190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451293/lm5148-lm5148-makes-noise

器件型号:LM5148

工具与软件:

您好!
我正在尝试使用 LM5148进行数据表中的第三种设计、但当我开始绘制电流时、我从 LM5148中听到噪声、无法接近数据表中给出的输出功率。 当我想消耗5A 电流时、MOSFET 达到102度及以上。
它消耗电流并在数据表中指定的电感值处升温、现在安装了一个10uH 电感器、空闲时没有问题。

但是、在消耗电流时、LM5148中的噪声会重复、并且会发热很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Talha、您好!

    请完成此设计的快速入门计算器、以便我们检查稳定性和功率损耗。 电感器器件型号是什么以及它的额定电流是多少?

    此致、

    TIM