This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS16410功率限制精度

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450861/tps1641-tps16410-power-limit-accuracy

器件型号:TPS1641

工具与软件:

你(们)好

我使用 TPS16410来帮助我保证输出功率低于15W。 (但我想接近15W。)

Vin (和 Vout)为12V

我假设 Rplim = 100k Ω  (测量值为100.1k Ω)

使用以下公式计算 PLIM (标称值)= 14.5W

但这不是我所测量的。 使用直流电气负载并使用电流测量万用表确认电流并乘以 TPS16410输出电容器处的电压、在电子保险丝触发和阻断输出之前、I 始终会在几个器件上得到~15.5W。

另外、我想知道上面的公式、它没有与数据表中给出的数字完全一致。 是否有更复杂但正确的公式可供使用? 该公式的容差是多少?
我 预计规格中提到的+-5%与标称值(即13.69 +-5%)相关、但我应该如何找到标称值?

此外、要实现准确的功率测量、是否必须考虑布局注意事项?


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、您好!

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-9RxfrHolEh/1.1.0/TPS1641_Design_Calculator .zip

    您可以使用上述设计计算器计算 PLIM 公式。

    您可以预计 PLIM 会有+-5%到8%的误差。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢计算器、它非常有用、可以帮助我仔细检查所有计算。

    现在我要测量3个单独的装置、电子保险丝输出开启15.5W 并设置为 Rplim=100k 欧姆(计算器显示、限制为14.37W)。 这几乎恰好是标称设置的+8%。  

    IC 如何计算功率? 它正在测量内部 FET 的压降和 FET 输出侧的电压来计算 P?  

    失调电压是否使得一个批次中的所有 IC 具有相同/类似的失调电压是合理的? 还是预计会随机分布? 我问这个问题的原因是、我正在思考为什么我看到的功率输出比预期高、是否存在与设计或布局相关的原因。

    关于如何确保器件被视为 IEC 62368 PS1功率级别、是否有任何设计指南?

    根据数据表、对于我的用例(15W 负载限制)、我预计 IC 保持在+-5%以内。 或者、它是否在哪些条件下适用+-5%以及在哪些条件下适用+-8%?  

    //
    TPS16410 TPS16411、TPS16414和 TPS16415
    器件在15W 负载下提供±5%的功率限制
    它还为提供可配置的消隐时间
    瞬态过载或过流事件。 TPS16410、
    可以使用 TPS16411、TPS16414和 TPS16415
    低功耗电路(LPC)中实现15W 功率限制
    依据 IEC60335和 UL60730标准

     //

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、我需要知道的是:@24V 我可以选择认证为 PS1 (<15W)的 Rplim 的最高值是多少  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、您好!

    是的、15W 时为+=5%。 抱歉上一个错误。

    您选择14W 功率限制。

    谢谢  

    Amrit