This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:反向保护不会完全阻断输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439065/tps2660-reverse-protection-not-fully-blocking-the-output

器件型号:TPS2660

工具与软件:

您好!

我在下面的电路中使用了用于电源保护的 TPS26600PWPR 电子保险丝。

此设计大部分取自数据表。 FLT 和 IMON 输出由微控制器读取。  

除了反极性保护之外、TPS26600的所有保护功能均可完全正常工作:在输入端施加较大的负电压时、输出端会出现较小的负电压。

 下面的示波器捕获中提供了这种情况:

  • 黄色:在 IN 和 GND 之间施加-24V 电压
  • 绿色:Vout =-240mV (平均值)

 当施加更大的负输入时、负输出下降大致线性。 除其他外、输出将驱动绝对最大负电压容差为-300mV 的 TLVM2615直流/直流转换器、而 TPS 几乎不符合该要求。

我遵循了使用 TPS2600实现反极性保护的所有建议、尤其是在 FLT 和 IMON 引脚上添加去耦电阻器。

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morten、您好!

    您可以检查/FLT 引脚吗?

    检测到反向电流时、/FLT 引脚置为 GND。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /FLT 为-290mV、因此与 OUT 引脚上的电压大致相同。

    不过、问题不在于反向电流、而在于反极性保护、我不确定此情况是否相同。

    无论如何、我都无法使用/FLT 的状态、因为我的板的其余部分在反极性电压期间不会接通。

    问题在于 TPS 未 充分阻断反极性输入电压、而是允许输出变得足够低、从而可能损坏下游电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morten、您好!

    FLT 上拉至 OUT。 因此、如果 OUT 为低电平、FLT 也为低电平。 您能否将 FLT 拉至任何其他源进行检查。

    请增加输出电容、它的布局是否非常靠近 TPS2660?

    当 VOUT 为-10mV 时、TPS2660可以检测反向电流。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    以下是我根据您 之前的 回答得出的观察结果:

    • 输入和输出之间的差值超过30V、因为我已调换电源线以提供-30V 的电压、输出读数约为-300mV。
    • 输出电容器紧邻 IC 的输出引脚。
    • 增大输出电容器没有任何影响-我添加了220uF、但输出保持在-300mV
    • 我没有其他可以用于上拉 FLT 的板载电压轨、但为了进行测试、我创建了一个非板载5V 电压轨。 使用这个电源轨和一个100k 的上拉电阻、我测试了以下几点:
      • 在反向电源连接期间、FLT 被拉至5V
      • 在正常电源连接期间、FLT 的值为1.2V

    我的问题仍然是、OUT 在反向电源电压期间不会保持为0、而是变为负值(-300mV)、这违反了下游元件的电源限制。

    上述任何意见是否让您对发布的内容有任何想法?

    FLT 引脚在反极性期间应该如何做出反应?

    此致!

    Morten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morten、您好!

    根据观察结果、输出电压为-300mV 时可能是泄漏。 直流-直流转换器存在或未连接时是否会出现这种情况?

    您可以在输出侧连接一个肖特基二极管、保护器件免受瞬态(由于寄生电感)和浪涌以及下游转换器的影响。

      

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    添加二极管确实可以解决我的问题、非常感谢-我仍然不确定我是否完全了解保险丝的行为、但为了供我将来参考、如果我的理解不正确、也许您可以纠正我-我已尝试在下面总结我的发现:

    首先、我注意到的是、如果我完全断开 TPS26000的输出、只需将其保持悬空、那么反极性就根本不起作用、Vout 引脚就会完全跟随输入引脚、从而达到相同的负值。  

    我想这是因为、由于输出引脚悬空、反极性保护生效所需的 Vin 和 Vout 之间不会存在10mV 的差值-您同意吗?

    第二点我注意到的是、当我向 TPS26000的 Vout 引脚添加负载时、反极性保护"几乎"起作用、除了在输出端仍能看到一些负值、尽管不如输入引脚的负电压大-我想这是由于可反向流动的66uA 泄漏电流造成的、 然后、哪个通过我的负载在输出端提供一些负电压-您同意吗?

    这至少可以解释为何添加肖特基二极管有用、因为在极低的负输出电压下、二极管会导通、使66uA 的全部漏电流(而不是我的负载)流过二极管、从而防止出现负电压-您同意吗?

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morten、您好!

    是的、您的理解是正确的。

    很好地总结了 问题。  

    谢谢  

    Amrit