This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449358/lm5170evm-bidir-lm5170

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170-Q1、LM5170

工具与软件:

您好!

我们已根据 EVM 原理图设计该电路板。 但是、在测试时、我们无法启用制动 电路。 根据 EVM 用户指南中的说明、我们将引脚41 (SYNCOUT)保持在0.8V (逻辑低电平)以下、并 闭合跳线 J3。 请参考。

此致、

Rajb.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    您能否分享原理图?

    您是在降压模式还是升压模式下运行?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我与您分享了原理图,请参考私人信息。

    此致、

    Raj B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    首先、您可以将断路器短路、然后查看其是否工作正常。

    请注意、如数据表中所述:

    如果在上电期间 HV 端口和 LV 端口之间的稳态差分电压低于10V、TI 不建议用户激活故障检测功能。 此外、如果差分电压低于8V、TI 建议根本不使用 LM5170-Q1的断路器功能。

    因此、我认为您不应该使用断路器功能。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的建议。 我也会这样做。

    此致、

    Rajb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我将断路器短路、并通过提供0A 至4A 的负载来获取读数。 我发现输出电压调节未保持不变。 请参阅以下读数。

    设置: HV 端口:24V 直流电源 和 LV 端口:电子负载已连接( 该端口的预期电压为14.5V 直流)

    LM5170 -降压模式测试(制动电路用厚铜条短路)
    输入 输出
    功率(W) 电压(V) 电流(A) 功率(W) 电压(V) 电流(A)
    0.41. 24. 0.016   18.5 +/-0.5* 0
    2.64 24. 0.105 1.876. 18.76. 0.1.
    19.4. 24. 0.803. 18.33. 18.33. 1.
    37.23. 24. 1.554. 35.72. 17.86 2.
    54.04. 23.97 2.257. 51.9. 17.3 3.
    70.06. 23.92. 2.977. 66.96. 16.74. 4.
    注意:* 观察到空载变化为+/0.5V  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    请分享一些波形。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    我将关闭该主题、因为该主题在另一个主题中进行了讨论。

    此致、

    Feng