This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:直通模式静态电流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452169/tps61094-pass-through-mode-quiescent-current

器件型号:TPS61094

工具与软件:

您好!

 "直通模式"下的 TPS61094静态电流预期是多少?

我们将使用 TPS61094应用电路:具有旁路功能的纯升压(无 suppercap)。

 运行模式被设定为"自动降压或升压"并且输出电压被设定为3、3V。

当输入电压从3、4V 降至3、25 - 3、35V (直通模式)时 、测得 静态电 流为57uA。

  在 "直通模式"下、此57uA 静态电流是否预期?

 

此致、

Willem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Willem:

    是的、预计为57uA。 您可以对较低的 Iq 应用强制旁路模式。

    此致、

    Travis