This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:使用 BQ24074进行设计

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ25628
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452145/bq24074-designing-with-bq24074

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: BQ25628

工具与软件:

团队成员、您好!
我们 的一个产品使用电池充电器 BQ24074RGTR。

电池电压为4.2V。

是否有任何具有电池过压和欠压保护的电池充电器 IC?

电池的最小放电电压为3V。

此外、在某些电池充电器中、我们发现即使是在最初已充满电的电池连接时、也需要连接充电器。

这是否也适用于 BQ24074?

正在查找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    BQ24074不提供电池过放电(即欠压)保护。 您需要使用外部电池保护器 IC 以及 BQ24074至3V 的最小放电电压要求。  

    我们有一些电池充电器、如 BQ25628、内置了电池过度放电保护功能、但我们的任何充电器 IC 选项都不会在3V 电压下停止电池放电。 内置阈值通常是较低的电压(例如2.2V 或2.5V)。  

    Unknown 说:
    此外、在某些电池充电器中、我们已经看到、即使是第一次将充满电的电池连接到充电器上、我们也需要连接充电器。

    如果首次连接充满电的电池、则无需插入输入电源。 电池将被允许放电至 OUT 电源轨。

    此致、

    Garrett