This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435:TPS3435JFMAFDSER

Guru**** 2506535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451186/tps3435-tps3435jfmafdser

器件型号:TPS3435

工具与软件:

您好!

您能为以下看门狗芯片提供更多信息吗:TPS3435JFMAFDSER。

我看到这个芯片的预设延迟是50s、但我要对其进行缩放、我看到缩放可以是1、2和4。 我希望扩展到4。  我需要至少180秒(3分钟)的延迟。

您能详细介绍一下如何设置 SET0引脚、以便我实现比例因数4吗? SET0引脚应该选择什么级别?

我还有一个关于同类看门狗 TPS3435的问题、我在其封装和引脚排列下方发布了该看门狗的规格:

您是否知道此封装的器件型号? 它似乎可以在您的网站上找到,但这对我正在使用的应用程序非常有用。 我有一个空间受限的电路板、附带的封装非常完美、也可以进行配置。 没有使能端、但可以通过一些额外的元件来解决。

谢谢! 我在等你回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

     TPS3435JFMAFDSER 的 J 引脚排列仅支持1倍和2倍看门狗时间调节、因此最大超时为100秒。  

    我们目前没有发布 K 引脚排列器件、因此没有可订购的器件型号。  

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    我还想指出,我们有两种已发布的超时看门狗变体 TPS35AA17AGADDFR 和 TPS35AA17AGADDFR ,可以满足您的计时要求。 它们采用较大的 SOT-23 8引脚封装、但可以使用可调电容来设置所需的时序

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua! 感谢您的答复。 产品说明书中有错误的信息。 对于 A、它显示缩放为1、2和4。



    但您说的只是1、2。 请您澄清一下、因为它具有误导性。

    此外、我需要一个非常小的封装、该封装足够小。 其他封装对我而言不感兴趣。 您能告诉我上面提到的封装将会发布哪些 K 吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    很抱歉此信息不清楚。 并不是数据表包含错误的信息、而是 某些引脚排列(仅具有单个 SET 引脚的引脚)仅允许前两个看门狗时间调节选项、但如果封装和引脚排列支持 SET0和 SET1、则器件可以实现所有三个看门狗时间调节选项。

    我们 没有任何计划的 K 引脚排列器件。

    谢谢!
    约书亚