工具与软件:
您好!
您能为以下看门狗芯片提供更多信息吗:TPS3435JFMAFDSER。
我看到这个芯片的预设延迟是50s、但我要对其进行缩放、我看到缩放可以是1、2和4。 我希望扩展到4。 我需要至少180秒(3分钟)的延迟。
您能详细介绍一下如何设置 SET0引脚、以便我实现比例因数4吗? SET0引脚应该选择什么级别?

我还有一个关于同类看门狗 TPS3435的问题、我在其封装和引脚排列下方发布了该看门狗的规格:

您是否知道此封装的器件型号? 它似乎可以在您的网站上找到,但这对我正在使用的应用程序非常有用。 我有一个空间受限的电路板、附带的封装非常完美、也可以进行配置。 没有使能端、但可以通过一些额外的元件来解决。
谢谢! 我在等你回答。