This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:关于 PMIC 一些问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, AM623, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451857/tps65219-about-pmic-some-problems

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: AM623USB2ANY

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有一个问题需要了解、

1.如附加设备 slvafd0b 所示、第5页的表3-1显示 TPS65219系列为 TPS6521901~TPS6521908且电压不同、这意味着此 PMIC 的 BUCK 和 LDO 电压根据不同的模型具有不同的输出电压、无法通过外部 H/W 进行调节?

2.如附件 slvucm5中所示,本文档提到电源序列和输出电压可以通过图形用户界面来调节,所以上面的问题只描述了 IC 的出厂默认电压?

3、另外什么电路需要使用这个 GUI? 由于 AM623 EVM 中没有相关电路、 因此在 slvucm5中只能看到下图、这是否需要使用特殊装置进行编程? 或者它是 USB 吗? 可以使用 I2C 软件狗吗?  由于我们无法 在 TI 网站上找到类似的装置、您能提供相关信息以供我们参考吗?

4.另外,如果电源序列和输出电压已经过调整,未来生产的每块板是否都需要编程修改后的配置?

5. TPS652190xRHB 和 RSM 卷/带封装是否有其他差异?

e2e.ti.com/.../slvafd0b_2D00_Powering-the-AM62x-with-the-TPS65219-PMIC.pdf

e2e.ti.com/.../slvucm5_2D00_TPS65219-NVM-Programming-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题。 我很乐意回答您的问题。

    1.正确。 TPS65219xx 具有不同型号、可支持不同应用。 此表显示了出厂编程器件的默认电压。 PMIC 上电后、可以通过使用 I2C 与 PMIC 通信来更改各个电源轨电压。 有关降压和 LDO 电压设置的更多详细信息、请参阅单独的 TRM (技术参考手册)。

    2.正确。 对于可用的器件型号、显示了出厂编程的默认稳压器电压、但可以使用 NVM 编程根据需要对其进行重新编程。

    3.为了改变电源轨电压或者重新设定原型板上的默认电压,您需要存取 SDA,SCL,GND 和3.3V 电源。 您可以使用任何 I2C 通信盒(例如:USB2ANY、可在 TI.com 上获取)与 PMIC 通信。

    4.对于大批量(2500万多个)、TI 可以创建一个新的定制器件型号、该型号附带出厂编程的电源轨、或者对于小批量生产、客户需要在生产线上对 PMIC 进行编程、或者与第三方供应商合作、只需支付少量 PMIC 编程费用。

    5.它们是不同的封装尺寸、TPS65219xx 现已推出。 RHB 采用5mmX5mm 封装、RSM 采用4mmX4mm 封装。

    Sathish