This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:已插入和已拔出问题

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443686/bq25798-plugged-in-and-unplugged-issue

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好、先生、

我的客户遇到有关 BQ25798插入和拔出的行为的问题、您能否提供一些意见? 谢谢!

BQ25798原理图:

1.插入并拔下适配器后、有时会发现引脚 SYS 没有输出电压。
当引脚 VBUS 低于大约3.26V 并且引脚 SYS 电压下降时、它们可以在插入适配器后找到引脚 SYS 没有输出电压。

2.当 VBUS 大约为3.4V 时、他们发现电感器停止开关。
此时、当适配器再次插入 VBUS 时、电感器仍会停止开关。

BQ25798原理图:

BQ25798代码:

REG (0x10)= 0x80

REG (0x00)= 0x22

REG (0x05)= 0x64

REG (0x06)= 0x01

REG (0x07)= 0x2C

REG (0x01)= 0x04

REG (0x02)= 0xEC

REG (0x03)= 0x00

REG (0x04)= 0x8C

REG (0x08)= 0xCF

REG (0x09)= 0x05

REG (0x17)= 0xB6

REG (0x18)= 0x64

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    这听起来很正常。 VBUS UVLO 和不良源阈值如下:

    如果输入未通过不良源测试、转换器会关闭~10分钟、然后重试。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户发现、有一些型号仍然存在 Q1和 Q2问题、无法修复( 10分钟后无法正常工作)。

    您能提出一些意见吗?

    PIN-SYS 不能输出电压

    2.引脚 SW2未激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    客户能否在插入后立即从 REG0x1B 到 REG0x27读取状态和故障寄存器、并在插入后再次读取?  如果存在不良源故障、我预计转换器不会切换~10分钟、然后重试。  此外、在适配器拔出时、当输入电压降至 VINDPM 阈值以下时、开关停止、使 SYS 崩溃至电池电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请在插入后立即参阅 REG0x1B 至 REG0x27中的寄存器、并在插入后再次参阅。

    REG1B=7
    REG1C= 10
    REG1D= 1
    REG1E= 0
    REG1F= 0
    REG20= 0
    REG21= 0
    REG22= 0
    REG23= 0
    REG24= 0
    REG25= 0
    REG26= 0
    REG27= 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    PG 状态不是电源正常。  REG0x0F[2]中的 EN_HIZ 位是否= 1?  所以插入/拔出的时序可以确保充电器的不良源检测跳闸。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    REG0X0F[2]:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    插拔速度有多快?  充电器具有必须完成的上电序列。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    约3秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    即使不良电源故障在10分钟内不强制充电器 HiZ 模式、也有其他启动例程会阻止立即重新启动。  上面的寄存器转储不会报告 REG0x22[4]中的不良源、但它可能已在双读时被清除。   我必须调查重复上电的确切时序。  在这种快速插入/插拔的过程中、终端设备有哪些用例?  还是用于生产测试?

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户使用的交流/直流适配器(输入:100~240V/1.5~0.75A;输出:20V/5A)带有标准直流插孔、用于产品开发测试。

    您能否告知有关插拔的最短时间间隔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    我需要向设计人员寻求有关帮助。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    时间不是问题。  有2个潜在问题:

    1.不良源: 不良源阈值如下所示:

    如果 VBUS 处于该范围内、不良源极会施加一个-20mA 下拉电流、来查看 VBUS 是否下降  

    如果 IC 进入不良源、它会设置 REG0x0F[2]= EN_HIZ=1 (无开关)、然后在7-10分钟后 自动复位 EN_HIZ=0并重试。  REG0x22[4]=1是报告此故障的唯一标志。  请参阅下图:

    SYS 短路: 如果 VBUS 电压>较差的电源和 UVLO、但< VINDPM 阈值且 V (SYS)降至以下

    转换器尝试在20秒窗口内将 V (SYS)升至零以上7次。  如果由于 VBUS < VINDPM 而无法做到、则转换器会自动设置 EN_HIZ=1并在 REG0x27[7]中报告 SYS_SHORT。  然后、主机必须将 EN_HIZ 写回0以重新启动开关。  请参阅下图、其中 VINDPM 设置为5V 和 SYS 上的100电阻器。

    因此、对于连接电池的机箱、可能的原因是项目1。  无蓄电池箱、项目2是可能的原因。

    我认为可防止出现上述情况的选项包括:

    1.强制 VBUS 低电压低于 VBUS_UVLO 最小值= 3.05V 以每次完全复位、或许可以通过在 VBUS 上添加下拉电阻器来实现?   

    2.主机在每个 VBUS 上升沿后立即写入以复位 EN_HIZ=0。

    关于时序、在 REG0x11[6]启用 D+/D-自动检测的情况下、施加 VBUS 后、切换至少需要800ms 才能启动。 禁用 D+/D-自动检测时、开关仅需300ms 即可启动。  主机只能禁用自动检测、如果应用了电池、则自动检测在 POR 时默认启用。  

    此致、

    Jeff