This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:GPIO 事件映射 IRQ 端口

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438882/tps65982dmc-gpio-event-map-irq-port

器件型号:TPS65982DMC
主题中讨论的其他器件: TPS65994BG

工具与软件:

你(们)好

项目是 TPS65994BG+TPS65982DMC+ Intel Barlow Ridge EP 设计(TBT 5)。 在 Intel 参考设计(斗牛鲨)USB2集线器由 TPS65982DMC 控制。  

GPIO_0 -> USB2_VBUS_DET

GPIO_1 -> USB2_UFP_SEL

GPIO_4 -> IRQ 端口 A/B

但我们的设计 USB2集线器无法正常工作、因为 TPS65982DMC 无法纠正超过3个 GPIO 引脚的活动状态。 我们探测 TPS65994BG I2C_EC_IRQ -> TPS65982DMC GPIO_4处于活动状态(低电平)。 但 TPS65982DMC 不执行任何操作(预期 TPS65982DMC 将生成 I2C 周期至 TPS65994BG 读取 USB 电缆插入的状态) 。  

似乎 TPS65994BG 无法通知 TPS65982DMC。 I2C_EC_IRQ 首次电缆插入时置为低电平、然后一直置为低电平。 我们需要配置的任何其他内容?

谢谢你

这是 f/w 配置页面。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系当地的 TI 支持人员以获取这些材料、并确保 NDA 未过期。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tommy

    本地 TI 支持人员批准签署 NDA。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于感恩节假期、Kevin 本周不在办公室。 请预计会有延迟。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    这是否仍是一个持续存在的问题? 对于任何 DMC GPIO、在 DMC 和 PD 之间设置 I2C IRQ 时应该没有问题。  

    也可以随时通过 PM 向我发送您的原理图、以便我也可以查看。

    谢谢!

    Kevin