Thread 中讨论的其他器件: BQ25756
工具与软件:
您好!
我们目前正在致力于一个项目、希望能够通过 USB-C PD 以高达240W 的功率对电池进行充电和放电。
我们的硬件设置的主要组件是 TPS26750 USB PD 控制器和 BQ25756双向电池充电控制器。 除了这些功能、我们还使用微控制器与电池进行通信(例如启用电池输出)。
到目前为止、我们的一切都运行良好、并且能够通过 USB PD 240W 将一个电池放电到另一个电池中。
不过、我们想知道在电池限制其充电/放电能力或 USB-C 电路板本身发热时、实现功率降额功能的正确方法是什么。
现在、我们的目标是通过降低电池电流来限制功率损耗。 这可以通过使用 μ µC 写入 IAC_REV、IAC_DPM 和 ICHG_REG 来完成、但 TPS26750也会写入至少 IAC_DPM 和 ICHG_REG、因此手动设置的值可能会被覆盖。
假设 USB PD 控制器充当供电方并具有与"固定"电源类型(最大48V、5A)有效的合约。
如果我们将 USB 放电电流减小到2A 或更小的电流、我们仍然遵守有效的 USB PD 协议吗?
限制拉电流是否会导致 USB PD 灌电流侧出现错误?
我们是否应该暂时从 EPR 源 PDO 功能列表中删除240W PDP、并触发有效 USB PD 合约的新协商?
应对这些挑战的目的是什么?
我假设这种用例不仅出现在我们身上、而且出现在来自不同制造商的所有 USB PD IC 上 、因此必须采用通用方法来处理 这类情况。