This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:ADC 精度问题?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451644/bq76952-adc-accuracy-issue

器件型号:BQ76952

工具与软件:

1.在测试高压采集时,同时测量电流可能会导致高压跳变。
这块芯片可以同时测量电流和高电压吗?

2. ADC 精度中的1mV 进位意味着什么。 例如、当测量值为1.4mV 时、它显示的是1mV 还是2mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    该芯片可以同时测量电流和电压。 您是否介意澄清导致高电压跳变的测试是什么/如何进行? 另外、电压的跃变有多高?

    表7.3建议运行条件(续) BQ76952数据表中 应提供用于电芯电压测量的器件精度值。

    此致、
    Alexis