This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3420:VCC 和输入连接

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451808/tps3420-vcc-and-input-connections

器件型号:TPS3420

工具与软件:

尊敬的专家:

我可以向您澄清一下、如果客户为 Vcc 提供单独的5V 电源、为 PB1/PB2提供3.3V 电源、TPS3420的 Vcc 和 PB1/PB2输入是否有任何连接路径、可能导致泄漏电流或任何副作用?

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    PB1和 PB2与 VDD 没有相关性、因此当为 VCC 和 PBx 使用不同的电源轨时、泄漏或副作用不应成为问题。

    Jesse