This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2670:需要直流/直流转换器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70840, LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449879/lm2670-need-dc-dc-converter

器件型号:LM2670
主题中讨论的其他器件:LM70840LMR36520

工具与软件:

大家好、团队成员:

美好的一天!

我们目前正在开发一个新项目、在此希望您能协助我们推荐一款适合以下应用的 DC-DC 电源转换器电路:

  • 输入电压:+24V
  • 输出电压:+15V 和-15V
  • 输出电流:对于两个电压均为1.5A (可接受1A-2A 范围)

注意:请将整个电路与所有组件及其值分享。

谢谢!

Venkanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMR36520 (每个输出最大1A)或 LM70840将是进行设计的良好起点。

    请参考本应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva790a/snva790a.pdf?ts = 1733944374303&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    有一个部分描述了如何实现负次级输出、如图2-2所示。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ridge。

     LMR36520 IC 的最大电流为2A、但您可以针对24V 至+5V 转换 PLZ 向我推荐额定电流为1A 的 IC 吗?

    Venkanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们的应用仅在进行+24V 至+5V 的转换时消耗最大500mA 电流。

    Venkanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkanna:

    可以首先从 LMR43606开始: https://www.ti.com/product/LMR43606-Q1

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    您能否分别针对以下规格推荐一个合适的直流/直流转换器以及完整电路?

     

    振荡器

    输入电压

    输出电压

    输出电流

    (实际)

    直流/直流转换器 IC 最大负载额定值

    1.

    +24V

    +15V

    0.5A

    0.75A-1A

    2.

    +24V

    -15V

    0.5A

    0.75A-1A

    3.

    +24V

    +5V

    0.8A

    1A-1.5A

    注意:我们正在寻找低成本替代器件/ IC、以满足上述优先级要求。

    谢谢!

    Venkanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkanna:

    您可以使用 Webench 选择不同的器件并根据所选工作条件查看示例电路。

    该工具的链接如下: webench.ti.com/.../

    此致、

    Ridge