This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:DESAT 功能是否需要非100%占空比运行才能触发?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452007/ucc21750-does-the-desat-feature-need-the-non-100-duty-operation-to-trigger

器件型号:UCC21750

工具与软件:

尊敬的团队:

我知道吗、根据用户指南 2.2.3 过流和短路软关断测试

我们为什么会发现 、如果占空比调节到 EVM 完全打开(99.99%)、则无法触发去饱和功能?

这是否与说明有关?

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:  

    如果占空比非常低且输出保持高电平的时间不够长、则前沿消隐时间和抗尖峰脉冲时间将起作用、并基本上防止触发 DESAT。 占空比非常高不应影响 DESAT 触发。  

    您能在设置中提供以下波形来帮助我们更好地理解吗?  

    • 输入信号  
    • VGS/输出信号
    • DESAT
    • nFLT

    谢谢!  

    Vivian