This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:ACDRV 无法开启 MOSFET

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451440/bq25750-acdrv-can-not-turn-on-the-mosfets

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

在24V 电源上电期间、ACDRV 引脚产生10V 电压、但不足以在输入中导通 MOSFET。 另一个问题是、IC 无法产生 REGN 电压。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hakan、

    感谢您的配合。 我有几个问题来帮助我们调试 FET 没有导通的原因:

    • 在电路断电的情况下、您是否可以使用连续性仪表确保 ACDRV 连接 ACFET 的栅极?
    • 只有电池时 BATFET 是否打开?
    • 是相对于 GND 还是相对于 ACFET 的源极引脚测量 ACDRV?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    是的、我检查了一下;它已连接。 现在电池不存在、所以我下周就可以尝试一下。 ACDRV 引脚相对于 GND 具有10V 的电压、它相对于源极引脚具有大约2V 的电压、C45具有大约8V 电压(10V 至2V 的电压差)。

    此致

    Hakan Özkahraman ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hakan、

    感谢提供测试信息。 看起来 ACDRV 没有足够的强度来驱动这些 FET。 我有一些测试建议:

    • 您是否可以移除 Q1、Q2和 Z1? 由此可知、如果 ACDRV 相对于 VAC 上升到大约10V、则 FET 存在问题。 如果 ACDRV 保持不变、则可能会损坏 IC。
    • 您能否替换 BQ25750 IC? 此时将显示 IC 是否已损坏。

    此致、
    埃森·加洛韦