This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:TPS7A8400RGRT VQFN 的 CTE 值

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441286/tps7a84-tps7a8400rgrt-cte-value-for-vqfn

器件型号:TPS7A84

工具与软件:

您好!

有人可以为该组件封装提供 CTE 吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我将联系到包装部门、当我有更新时、我会回复。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    CTE 估算有两个主要选项:

    1. 不定向 CTE (假设 CTE 值在 x 和 y 方向上相同、无论封装或芯片宽高比如何):估算值< 1W
    2. 方向 CTE (同时提供 x 方向和 y 方向 CTE 值):~1-2次偏移用于估算

    哪一个选项更合适?

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    选项1 (非定向)足以满足我们的需求。  

    谢谢!

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeffrey。  让我从包装中请求选项1、当我有更新时、我会回复您。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是否有获得这些值的更新?

    谢谢
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们可能还会有一个星期的最后结果。  当我有封装更新时、我会告诉您。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    下面列出了 TPS7A8400RGRT 的 CTE 值:

    谢谢!

    Stephen