主题中讨论的其他器件: BQ25798、 TPS25751、TPS65987D
工具与软件:
我正在设计电池供电型器件、可以通过 USB PD 或通过桶形连接器使用外部+24V PSU 进行充电。
我的想法是将 TPS25750和桶形连接器的电源线与 TPS26400等理想二极管器件相结合。
问题是、与某些 USB PD 曲线相比、外部电源可以提供更高的电流。 这意味着如果器件检测到桶形连接器、则应重新配置电池充电器 BQ25798。 是否可以在检测到外部 PSU 时自动从 TPS25750向 BQ25798发送一些 I2C 数据包? 或至少在断开 USB 电缆时。
与旧版 TPS6598x 应用程序自定义工具相比、TPS25750的 USBCPD 应用程序自定义工具在配置 I2C 事件方面似乎相当有限。 是否有一些"Advanced"设置来选择 PD 控制器将哪些 I2C 包发送到从器件?
此致、
Yurii