This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730EVM:如何获得5V 合约?

Guru**** 2578975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452698/tps25730evm-how-to-get-a-5v-contract

器件型号:TPS25730EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

是否可以将 EVM 设置为仅5V 协议? 您是否可以通过将 ADCIN1和 ADCIN2设置为0解码值来实现这一点?

此致!

Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    可设置最大电压的最小值为9V。 但是、只有 Type-C 的控制器会让您使用 Type-C 隐式合约、仅允许 VBUS 上的电压为5V。

    此致、

    Conner Gillette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Conner。