This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EEVM:BAT 充电放电程序

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452934/bq25756eevm-bat-charge-discharge-procedure

器件型号:BQ25756EEVM
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ25756

工具与软件:

您好、支持团队:  

我的客户 希望运行正常的电池充电/放电测试并检查参数。
他们 希望将输入电压和电流设置为以下条件:
1) 5V、500mA 负载
2) 5V、2A 负载
使用串联/并联组合测试这些条件。

他们如何配合 BQStudio 使用 EVM 来完成此任务?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rez:

    感谢您的配合。 是5V 输入还是输出?

    如果输出为5V、则客户必须调整 VFB 电阻器以获得5V 输出。 BQ25756主要是一个恒流器件。 它只能在电池的充电电压下产生恒定电压。

    如果输入为5V、则客户必须调整 ACOV 和 ACUV 电阻器。 通过移除 R27、可以快速完成此操作、从而获得 IC 的完整 VAC 输入范围。

    如果您有任何问题、请在此处告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦