主题中讨论的其他器件: TPS65987DDK、 TPS25751、BQ25713、 TPS65988
工具与软件:
您好的论坛。
我有一个问题需要确认我对用于 TPS65988DJ IC 的固件配置的了解。 IC 是否具有自己的存储器来保存固件配置?
我目前正在使用评估板、但读完 IC 数据表中的第8节和第9节后、我觉得 IC 需要在外部存储其固件、然后通过 I2C 或 SPI 加载到 IC 上(在我的案例中、不使用 SPI)。 这是否正确理解? 这是否意味着我通过评估板配置的固件不能刷写到 IC、并在电源来自 IC 时保留?
提前感谢。
此致、
胜利