This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:硬件设计审查

Guru**** 2583775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452821/bq25570-hardware-design-review

器件型号:BQ25570
Thread 中讨论的其他器件: BQ25505BQ25504

工具与软件:

我们的输入电流范围是5A 至300A。 在5A 时、采集至少70mW 的能量。 收集的能量用于为超级电容器充电、然后为电池充电。 附了电源电路图。 您能评论一下吗?e2e.ti.com/.../AGC_5F00_Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此器件而言、5A 的输入电流过高。 在选择器件之前、请确认输入/输出规格。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    抱歉、系统和电路板之间有一个收集变压器(电流互感器)。 变压器产生70mW 的能量。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的原理图审阅如下:

    VBAT_OK_PROG = 3.41V

    2. VBAT_OV = 4.18V

    VBAT_OK_HYST = 3.51V。我建议 VBAT_OK_PROG 和 VBAT_OK_HYST 之间具有更宽的迟滞。

    对于 MPPT、为4% VOC。

    您是否考虑过 BQ25505或 BQ25504。 我们不建议在 BQ25570上连接 VOUT。

    此致、

    Mike Emanuel