This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:Re 序列不存储到 RAM 中

Guru**** 2770555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452756/ucd9090a-re-sequence-is-not-storing-to-ram

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件:UCD9090

工具与软件:

我遇到了一个问题、好像我无法将重新定序命令保存到 UCD9090中。 例如、我选择104ms 之间的无限制重试。 当我把它存储到 RAM 时、一切看起来都不错。 但是、当我尝试引发测试故障时、所有电源轨都会关闭、但它从不会尝试恢复。 因此、我曾尝试重新启动程序、它应该会在重新加载时读取 UCD9090上的当前配置、但是、我想看到重新定序是在1次尝试之后、重试间隔为0ms。 我的想法是、有些地方出了问题、以至于我尝试执行的操作是无效的配置。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    请发送 Fusion GUI 保存的项目文件(.xml)、以便我们进行查看。

    此致

    Anne NGO