This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:UCD3138128A:

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2411, UCD3138PSFBEVM-027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453265/ucd3138128a-ucd3138128a

器件型号:UCD3138128A
Thread 中讨论的其他器件:TPS2411UCD3138PSFBEVM-027

工具与软件:

早上好

很抱歉、如果我在这里发布了这个回复、那么我知道这不是正确的博客、因为这是关于 TPS2411的文章、但我不知道如何回答"Shiven Dhir"的问题、因为已经有超过一个月的时间了。

您能将其重定向到正确的胎面吗?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

早上好、Shiven Dhir 先生
这是你刚才问我的问题.

"

TPS2411的额定电压为16.5V。  您是否正在尝试将600V 降至~12V 以使控制器不会损坏?

即使完成、FET 也永远不会导通、因为栅极将被驱动到~ VA + 10V、并且 FET 的源极将是600V、VGS 几乎为零。 我是否正确理解了您?

"
1)是的、我们完全希望降低电压以防止控制器损坏。

2)是的,你得到了正确的。 下面我将介绍我们的项目。


根据您同事 Jonathan Wong 的建议、我们从 UCD3138PSFBEVM-027评估模块板开始;我们希望设计一个直流/直流升压转换器、从120Vdc 的电池电压开始、具有600Vdc 2kW 的输出。

在所有需要进行的修改中、在高压侧、

当然、还有一个与 TPS2411有关的问题、它处理器件的 O 形环系统。


您能给我们提供一些关于如何处理这些高电压的建议吗?



非常感谢

Gianluca

"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gianluca,

    请使用正确的标题(包括 TPS2411)重新发布此帖子 、以便它可以路由到正确的团队进行回答。  

    我将关闭该主题帖。

    谢谢