This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG103:LDK320替换

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24, TPS7A49, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441994/reg103-ldk320-replacement

器件型号:REG103
主题中讨论的其他器件:TPS7A49TPS7A47、TPS7A24

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有可以替代以下器件的类似器件?


罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy:  

    感谢您的提问。 为了获得理想的噪声替代产品、如果噪声或 PSRR 是关键规格、我们推荐使用 TPS7A49和 TPS7A47。 为了实现最接近的引脚对引脚匹配、我建议查看采用 SOT-23封装的 TPS7A24。 此器件的规格最为相似。 如果您有任何问题或疑虑、请告诉我。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    McKyla,

    我发现 TPS7A49 PSRR 仅为72dB@120Hz。 客户需要至少80dB。 我们是否有可以升级的零件?


    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy:  

    您知道客户为什么以120Hz 的频率进行检查吗? 让我们尝试弄清什么频率范围对于该应用对客户很重要。 如果我们不知道、通常情况下、比较 PSRR 的理想位置是100kHz、因为 LDO 通常具有怎样的行为、而120Hz 可能会显示误导性的值。 是的、首页 LDK320广播了该120Hz 时的88dB、但是、如果您在100kHz 时查看 PSRR 图、则 PSRR 比我们的器件低得多。 我们的器件总体具有更好的 PSRR 性能。  

    谢谢!  

    McKyla