This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453206/bq25798-bq25798

器件型号:BQ25798

工具与软件:

我遇到类似的问题、REGN 不会生成5V 电压。 该输出可能会略有不同。

在另一个项目中、我 按照 " BQ25798、具有两个输入源和运输 FET 的应用图"的规格成功实现了双输入充电器。

现在我尝试将相同的 PMIC 用于简单的4S 充电器。 但它无法正常工作。 此外:

  • 您能否 向我指出一个"VBUS 仅输入"参考设计。
  • 是一款更好或更适合为4节电池充电的 PMIC、放电电流高达3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giovanny:

    上述设计适用于无输入多路复用器的单个 VBUS。  如果 VBUS 有效(非过压并传递不良源)、REGN 会自动启动。  如果您添加 TVS 齐纳二极管来保护充满电的电池包热插拔时的20V BAT、BATP 和 SYS 引脚、则 BQ25798非常适合4节3A 放电设计。  EVM 提供了相关指导。 必须选择适合4S 电池组的 PROG 引脚电阻器的大小。

    此致、

    Jeff