This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:具有商业级

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5005-SEP, UCC28251, TPS7H5001-SP, TPS7H5008-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452715/tps7h5001-sp-commercial-grade-available

器件型号:TPS7H5001-SP
主题中讨论的其他器件:UCC28251、、 TPS7H5008-SEP、TPS7H5005-SEP

工具与软件:

您好!

 TPS7H500x 是否有商业级型号或派生器件? 2MHz 操作、电流感应输入冗余/交错操作使其与可用的其他器件区分开来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS7H500X-SP 系列是航天级控制器的基础设计。
    这意味着不存在专用于航天级应用的商业等效产品。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否推荐替代器件? 我所看到的只是两者的一半、前者可实际运行1MHz、至少从数据表中可以看出、在电流模式控制方面缺少一些功能、以及 TPS7H500x 提供完整瞬态模型的仿真模型。

    此致、

    M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、M.

    UCC28251用作此器件的商业基础。
    TPS7H5001-SP 与 UCC28251的不同之处显示了从头进行的工程设计。

    TPS7H5005-SEP 和 TPS7H5008-SEP 中的器件具有较低的航天级版本。
    该器件具有用于原型设计的 EM 版本。
    我不知道是否有靠近 TPS7H5001-SP 的商用器件。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您明确回答这个问题。 我看到这两个器件非常相似(遗憾的是速度除外)、因此我将接受开关速度限制、并解决电流反馈的小问题。 使用符合空间要求的器件成本过高。

    再次感谢、

    M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎

    谢谢!
    Daniel