This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:BQ76905

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452005/bq76905-bq76905

器件型号:BQ76905
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

请提供步骤将 IC ()从 SEALED 模式更改为 FULLACCESS,我目前没有安全密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anup:

    如果未更改密钥、请参阅之前的 E2E 以了解有关如何解封器件的指导: BQ76905EVM:密封以完全访问器件-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    如果密钥已更改并丢失、则无法在不猜测密钥的情况下解封器件。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我按照该过程进行了操作、该过程最初可以正常运行、但重新启动 BQ76905后、该器件恢复到 SEALED 模式。 当我再次尝试相同的命令(W: 10 3E 14 04,,W: 10 3E 72 36W: 10 3F 14 04,W: 10 3F 72 36)时,没有发生任何事情。 您能提供建议吗?

    SEC_1和 SEC_0的当前状态(0、1)。 仍然所有值都是 SEALED

    此致、
    Anup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anup:

    您应该只需要发送以下两条命令:

    您是否可以尝试使用这些命令来解封器件、然后检查的值  安全:设置:安全设置

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi max、

    根据图1、SEC_1和 SEC_0值(0、1)指示 BQ76905应处于完全访问模式。 但是、如图2所示、所有值都显示为 SEALED。 您能否帮助说明为何尽管进行了 SEC 设置、器件仍不处于完全访问模式?

    此致  

    Anup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anup:

    我不能完全确定为什么会这样。 您是否可以尝试刷新寄存器页和数据存储器页?

    如果这样不起作用、则建议重新启动 BQStudio 并查看是否可以解决问题。

    此致、

    Max Verboncoeur