This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:变压器接近效应交流电阻计算

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451762/ucc256403-transformer-proximity-effect-ac-resistance-calculation

器件型号:UCC256403

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

在 PFC 级之后、我使用 UCC246403设计了1.5KW LLC 直流/直流转换器。 我必须提高3%的效率才能满足我的要求。

我的 HF 变压器详细信息如下。

内核= PQ4040

Np/2=12 Turns、0.1mm X 110 Lits 线占1层

NS1=5Tuns、宽24mm、厚0.2mm 铜箔

NS2=5Tuns、宽24mm、厚0.2mm 铜箔

Np/2=13 Turns、0.1mm X 110利特线占1层

开关频率=140KHz、Lm=46uH

考虑到接近效应、我的初级和次级交流电阻将是多少?

或者、如何设计变压器以实现最高的效率? 有 TI 提供的任何文档吗?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh 您好!

    您提出的主题是一个需要解决的系统级问题、不一定是该线程主题建议的 LLC 控制器 UCC256403的挑战。

    尽管如此、让我在此提供一些指导。

    1. 请完整浏览以下文档。 每个部分都是相关的。 该指南解决了您所问的问题(即、如何计算交流电阻以及如何优化交流电阻)。

    变压器绕组和电路接线中的涡流损耗 

    2.不过我看到46uH 的磁化电感似乎太小了。 它可能会增加导通损耗。   鉴于您的规格、除非您确定、否则请重新访问设计 Excel 文件 www.ti.com/.../slum684。

    3.回到变压器上,有几个快速的建议包括:

    • 如果可能、请减少匝数、从而减少次级层(匝数)。 可减少接近效应。
    • 减小次级绕组厚度、但反直觉、即针对直流电阻。 它可以降低交流电阻。  
    • 现在您可以容纳三个主要层。 将初级分为三层。 将 第2个保持在次级绕组之间、而第1个和第3个则处于两个极值。
    • 使用法拉第防护罩。 这是一种非常有效的减少接近效应损耗的方法。  法拉第屏蔽层始终位于磁场最强的位置。 其厚度应小于皮肤深度的1/3、以将损耗保持在可接受的水平。

    不确定是否要通过优化变压器提高3%的效率。 其他半导体器件。 如果您尚未选择低反向恢复器件、则可以选择该器件。

    祝你一切顺利!

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:

    感谢您分享详细信息。

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh 您好!

    感谢您接受回复。


    此致

    Hemanth