This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:继续调试

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450087/lm51561h-continue-debugging

器件型号:LM51561H
主题中讨论的其他器件:LM51561LM5156

工具与软件:

你(们)好、
这是对 LM51561H 中 Moritz 的解答:输出电压不稳定-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 。 因为主题已锁定。

你(们)好、

感谢您的持续帮助。 我在假期,现在我回来了。

我试着摆弄光耦合器周围的值、但都没用。 我查看了 Power Stage Designer、但找不到有关光耦合器的任何信息。
我们使用的是 LM51561HPWRR、是否已经达到了间断状态? 我今天将再次通过原理图,让你知道,如果我找到任何东西。

此致

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    LM51561是断续版本。

    您是否已尝试在软启动时实施 PNP?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我先要订购一个 PNP,或者在我的旧箱子里找到一个。
    使用另一个版本的 IC 的问题是、我们已经购买了1000个 LM51561。 那么、我更希望这个能够正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    好的、然后请先尝试前面提到的 LM5156 IC (无自动切断与恢复)和软启动 PNP。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    comp 中的电阻器和电容器在评估板上翻转。 它会产生影响吗?   C25是 C_HF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了一个旧的 BC557和 C_HF。 我现在可以在电流崩溃之前消耗8mA。 这是一个改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    [报价 userid="614251" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450087/lm51561h-continue-debugging/5564535 #5564535"] comp 中的电阻器和电容器在评估板上翻转。 它会产生影响吗?  [报价]

    不、这无关紧要。

    很好的是、您可以看到改进。 您能否再次分享一些示波器截图?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个小小的改进、但实际上并没有。
    我再次尝试:
    -C_SS 增大、第二次增加
     添加-ss_pnp
    -R18 增加
     添加-C_HF
     
    -U2、U3、D4 与 EVM 提供的原始部件互换
     
    -r14 降低

    行为没有变化
    我们将在节假日后尝试无间断模式、但我们更希望使用已有1000卷的休眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    是的、最好尝试非断续版本。

    您现在看到的行为是否可以发送波形?

    此致

    Moritz