请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 工具与软件:
团队成员、您好!
使用 BQ40Z50-R2器件构建 BMS。 充电时、所有 LED 根据电池状态亮起或熄灭。 没问题。
要求为1。 LED 应在充电时根据充电状态自动打开/关闭。 在放电时、LED 应根据电池容量自动打开/关闭。 3.当处于空闲状态时、所有 LED 都应熄灭/ 保持在存储中。 使用我们当前的设计、我们可以达到要求1。 但是、我们找不到请求2和请求3的正确寄存器设置。 有人可以通过回答上述要求来帮助我们、使用 BQ40Z50-R2 是否可以实现? 谢谢
注意:设计中未使用按钮开关。
此致、
Udaya