This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:LED 应始终亮起

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447374/bq40z50-r2-led-should-on-always

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

团队成员、您好!

使用 BQ40Z50-R2器件构建 BMS。 充电时、所有 LED 根据电池状态亮起或熄灭。 没问题。

要求为1。 LED 应在充电时根据充电状态自动打开/关闭。  在放电时、LED 应根据电池容量自动打开/关闭。 3.当处于空闲状态时、所有 LED 都应熄灭/ 保持在存储中。 使用我们当前的设计、我们可以达到要求1。  但是、我们找不到请求2和请求3的正确寄存器设置。  有人可以通过回答上述要求来帮助我们、使用   BQ40Z50-R2 是否可以实现?   谢谢  

注意:设计中未使用按钮开关。

此致、

Udaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udaya:

    2.LED 在放电时应根据电池容量自动开启/关闭。 3.所有 LED 指示灯在处于空闲状态时应熄灭/ 保存在商店中。

    为了在休息或放电时显示 LED 状态、需要在 DISP 引脚上进行从高电平到低电平的转换。 观察到这个问题后、电量监测计将显示长达 LED 保持时间所示的状态。

    由于未使用按钮、是否可以从主机创建此信号?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。 "是否可以从主机创建此信号?"  否、主机系统不支持 执行此操作。  现在、对设计进行了修改、以适应用于激活 LED 的按钮。