This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5890:什么是适用于8x54 RGB LED 矩阵、LP5890或 LP5860的最佳驱动器

Guru**** 2644965 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5890, LP5860, TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452941/lp5890-what-s-the-best-driver-to-use-for-8x54-rgb-led-matrix-lp5890-or-lp5860

器件型号:LP5890
Thread 中讨论的其他器件: LP5860TLC5955

工具与软件:

我搜索过、但找不到与我的问题相关的任何内容。

我有一个户外工业/建筑 LED 标牌应用的新项目。 我正在设计8x54 RGB LED 矩阵、并决定是 LP5890 16x16 RGB LED 像素还是 LP5860 8x6  RGB LED 像素、或者有没有更好、更合适、更实惠的驱动器。  

如果我要使用 LP5890、我可以使用其中的2个来 驱动所需的 RGB 像素(8x54)吗?

对于 LP5860、我需要其中的9个才能获得所需的 RGB 像素。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vee:

    解决方案主要取决于您的规格、您能否提供以下信息以获得更好的建议?

    1. 平均电流
    2. 刷新率
    3. 帧速率
    4. ...

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    感谢您的快速响应。  

    到目前为止、我们还处于设计的早期阶段、您所询问的信息尚未转发给我们。 向我们提出的唯一要求是、LED 标牌将在室外使用、因此它将暴露在雨水、灰尘和其他户外元素中、因此必须至少达到 IP67等级。 LED 阵列将位于 LED 上方有透明玻璃或塑料盖的外壳内。 RGB 阵列必须能够显示消息、数字和符号、并且必须在日光下可读。

    我们计划使用 ESP32 MCU 与该驱动程序连接、因为该项目对成本非常敏感  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vee:

    对于室外标牌应用、电流不会太小。 我认为 LP5860或驱动器 LED 驱动器如 TLC5955…… 您最好获得光学元件规格、而不是选择合适的 LED 驱动器。

    BR

    Monet Xu