This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:极性反转保护+电池充电器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502H, LM74930-Q1, BQ21040, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452194/lm74930-q1-polarity-inversion-protection-battery-charger

器件型号:LM74930-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74502HBQ21040LM7480-Q1、LM74800-Q1

工具与软件:

您好!

我正在研究一个由 INR18650 (3.7V)电池供电的新设计、我希望能够实现这两个功能:  

-保护电路不受极性反转,因为电池将可拆卸

-能够通过 USB 端口(通过 BQ 充电器)为电池充电(从 VOUT 到 VIN)。

根据我的理解、 具有共源 MOSFET 的 LM74502H 应该允许电流从 VIN 流至 VOUT 以及从 VOUT 流至 VIN、所以只要电芯的极性正确、就应该可以从 VOUT 为其充电。

我是谁? 从您的角度来看、这是否是实现这一点的好电路?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    LM74502H 无法使用、因为其最小启动电压为3.9V、而您的电池额定电压为3.7V。

    LM74930-Q1。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的答复。

    为确定这一点、您是否可以确认 LM74930-Q1可用于双向电流(使用背对背 MOSFET)、从而允许使用 BQ21040等充电器为电池(inr18650)充电?

    好的  

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、可以使用。 但务必要注意的是、启动需要先正向进行。

    我的意思是、应该插入电池、控制器应该打开。 在该 MODE 引脚决定双向电流流动之后。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    再次感谢您的帮助。

    我注意到 LM74930-Q1在同一页上提到为4V 至65V、但也提到了3V 至65V、您能否确认3V 是否正确? : www.ti.com/.../LM74930-Q1

     我还发现、 对于同一应用、LM7480-Q1看起来也非常有趣(更简单)。 您能否确认此操作是否也起作用(我看到此操作没有 MODE 引脚)?

    非常感谢

    好的

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    LM74800-Q1不支持双向电流。 您可以禁用 LM74930-Q1的无用功能以使实现更轻松。

    LM74930-Q1的工作范围为 VS>VS_PORR。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    非常清楚、非常感谢您的帮助

    好的  

    吉米