This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:始终在同一位置烧写器件

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445839/lm5013-part-burns-always-at-the-same-spot

器件型号:LM5013

工具与软件:

我制作了一个 PCB、其中我使用 LM5013降压转换器以大约52v 的电压作为输入、并以12v 的电压作为输出。 我在下面附上了我的原理图图片。 焊接也做得很好、我仔细检查了所有器件以确保它们是最新的。 然而、每当我传递输入电压时、转换器就会着火并始终在同一位置[ EN 引脚]燃烧。 从数据表可以看出、该转换器应能够处理高达100V 的电压、因此我认为52V 应该不是问题。 我已经在同一地点烧毁了其中的4颗芯片。 可能是什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    请填写 LM5013快速入门计算器 并与我们分享。  

    启动期间您是否捕捉到任何波形?  请提供波形(如果捕捉到任何波形)和 PCB 布局以供进一步研究。

    此致、

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    尝试在输入端将22uF 的电解电容器与输入电容器并联放置、检查问题是否得到解决。

    建议在输入端使用与输入引脚和 GND 并联的电解电容器。  当输入直流电源通过长电缆热插拔到器件时、由于长电缆电感/PCB 布线电感和陶瓷电容器、将发生 LC 振荡、这会导致电压超过绝对值。  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、该器件的保持时间不足以在示波器弹出之前在示波器上捕获波形。 但我提供了 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是更新后的快速入门计算器、供您参考

    e2e.ti.com/.../5468.LM5013-Design-Calculator-revB.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    1) 1)您是否已按照建议在输入端放置一个接近22uF 的电解电容器?

    2) EPAD 是否路由到 GND?  您是否已在内层中将 EPAD 路由到 GND? 您能否分享完整的 PCB 布局?

    3) 3)  请 在单次触发模式下探测输入电容器上的 VIN 电压、约为60V、并与我们共享。 保持 y 轴设置为、以显示高达120V。   

    此致、

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    请告知我问题是否已解决。  有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭此主题帖。 如果有任何更新、请随时再次重新打开。