This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51603EVM:LMR51603EVM 是否可用于 LMR51403评估?

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51603, LMR51403, LMR51603EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451144/lmr51603evm-can-lmr51603evm-be-used-for-lmr51403-evaluation

器件型号:LMR51603EVM
主题中讨论的其他器件:LMR51403、LMR51603

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 LMR51403用于其新产品。

但  LMR51403EVM 尚未发布。
此时、他们有以下问题。

请您给我您的答复吗?


LMR51603EVM 是否可用于 LMR51403评估?
换言之、LMR51403具有与 LMR51603 1相同的性能
但最大输入电压除外?

非常感谢您的答复。

和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya

    LMR51603EVM 可用于 LMR51403。 两个器件都是引脚对引脚以及类似的功能。 您可以将 LMR51403焊接在 LMR51603EVM 上并 对其进行评估。

    我希望这能解答您的问题

    谢谢你

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar:

    感谢您的答复。

       由于 LMR51403具有相似的特性、因此是否无需更改 LMR51603EVM 上的任何器件即可进行 LMR51403评估?

    再次感谢您、此致、

    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya

    除了最大额定值和最大工作输入电压外、这两个器件都具有类似的规格、如果您在限制范围内操作、这两个器件将显示类似的行为。 但是、  如果要将 LMR51403用于设计中、建议使用它来评估性能。

    谢谢你

    此致

    Onkar