This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:借助 BMS 使用升压转换器为电池充电

Guru**** 2501735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452144/lm3478-use-boost-converter-for-charging-battery-with-bms

器件型号:LM3478

工具与软件:

你好

我正在使用  Talentcell 6V 6Ah LiFePO4电池组设计太阳能收集电源。 此电池具有 针对过度充电、过度放电、过流和过温的保护。 如果在过充电保护中将电池视为开路、  LM3478升压转换器会进入关断模式还是继续运行? 如果 LM3478仍在运行、是否可以在开路/短路情况下安全工作? 该充电控制器是否可用于非静态负载?

该设计的输入电压为4-5V、输出为7V/2A。

感谢你的帮助。

Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    感谢您通过 e2e 联系我们。 我想问一下、开路过压保护是什么意思? 这是否意味着您没有 LM3478的输入? 另外、对于非静态负载、您是否指的是可变输出电流?

    不过、LM3478在输入端具有 UVLO 保护、这意味着如果电压降至 UVLO 阈值(2.85V)以下、器件将关断。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Federico、

    所附为 太阳能收集电源的方框图。

    以下是对您的问题的回答:

    我想问一下、开路过压保护是什么意思?  我的意思是、在过度充电期间、电池会充当开路。

    这是否意味着您没有 LM3478的输入?  输入是具有 MPPT 的太阳能电池板、可为 LM3478提供5V 电压。

    另外、对于非静态负载、您是否指的是可变输出电流? 很抱歉、加载应该是电池、下面附有数据表。

    e2e.ti.com/.../YB_2D00_LFP-6.4v-6Ah-Spec-_2800_english_2900_.pdf

    我想知道、  如果电池的 BMS 在过度充电期间激活、LM3478在负载断路的情况下是否仍然能够工作。

    请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    感谢您的澄清、您会有所帮助。 在空载或轻负载条件下、器件仍会将输出电压调节到所需值。 希望这能解答您的问题。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也感谢您的讲解清晰度。 是否需要担心  LM3478持续运行的安全防护措施? 我计划将电压传感器和电流传感器与电池并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    没有什么具体的东西、凭借电压传感器、电流传感器和器件稳压器、该器件的工作效果将非常好。

    此致、

    Federico