This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302EVM:BQ25302RTER

Guru**** 2606065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450767/bq25302evm-bq25302rter

器件型号:BQ25302EVM

工具与软件:

目前、当我处于充电状态时、LED 会闪烁并将电池充电至1.5A、该设计适用于2A。 我不明白为什么 LED 会闪烁任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、PMID (PMID 引脚上的电压)、REGN (REGN 引脚上的电压)、VSYS 和 ISYS?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    VBUS:4.57V

    IVBUS:1.5A

    VBAT:3.8V

    IBAT:1.5A

    PMID:4.48V

    REGN:4.4V

    VSYS:4.48V

    ISYS:40mA

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VBUS 电压升高(例如5.5V)、它是否会以较高的电流(例如2A)充电?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后我解决了这个问题。 问题在于这根电线。 我删除,现在它的工作。

    非常感谢。