This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:PSM 进入阈值

Guru**** 2520220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451701/lm51772-psm-entry-threshold

器件型号:LM51772

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

请告诉我们 LM51772的"PSM 进入阈值"。

我指的是数据表中的图7-10、但此图中的 PSM 进入阈值(红线)位于高于电感器峰值电流(Brack 线)的区域。 是这样吗?

请告知我们是否可以计算 PSM 进入阈值。

我知道断续模式(PSM)大约出现在一半的电感器峰值电流纹波处。

我在下图中添加的红线是否在 PSM 进入阈值以下?

另外、横轴表示为输入电压、但我认为它实际上应该是用蓝色标示的占空比。

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我们的 LM51772器件专家现已离开办公室。
    我们将输入您的问题、并在1-2天内与您联系。

    非常感谢您的耐心。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    对于图7-10、请在电感纹波和电感峰值电流之间有所不同。

    在图中、这两条曲线未进行缩放、但显示了典型的曲线形状。

    另请参见

    图5-22. PSM 运行的降压最小占空比与开关频率间的关系(SYNC_OUT =启用)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    我将电感器纹波电流误解为峰值电感器纹波电流。

    由此给您带来的不便、我深表歉意。

    我们了解到、转换到 PSM 模式的时序还取决于负载电流(大约是电感器纹波电流峰值的一半)和最短导通/关断时间。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    是的、没错。

    峰值电感器纹波电流和负载电流之间的相关性只是一个非常非常粗略的估算值、因为这取决于所使用的电感。

    此致、

     Stefan